结果:找到"多功能 评估板 验证板",相关内容1000条
- TIMO开发板测评keil5环境体验
- 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO开发板测评+keil5环境体验 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
- 专业板增加一个抄板功能
- 专业板增加一个抄板功能,导入图片能够调整透明度,就能抄板,以后国人用的工程师会更多。大大方便了工程师抄板。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 抄板功能 发帖人:led20080 发帖时间:2022-09-02 08:32:00
- IR非接触式开关
- 设计缘由:现在的办公公共区域集中照明需要实现节能照明场景照明,需要投入较大的设备安装成本(工人工资,电线电缆,开关面板,管线等,高昂复杂的集中控制器),如果有一个经济型遥控开关实现非接触式控制,一方面减小了安装成本,另一方面可以多元化实现调控,更加便捷。主要对象:大型公共照明场景需求。工厂集成吊灯照明场景需求,高压离网并网开关模块。硬件需求:国产MCUJFZM8P150TSL(1K*14BITOTP型)松乐小型继电器薄膜遥控器组件软件支持:C//软件说明//采用JFZM8P150TSL8BIT系列芯片的红外开关开源接收控制程序//设计:何工//公司:上海钜富照明有限公司//日期:202108...
- 所属专栏: 免费方案验证板 标签: 红外遥控验证 发帖人:上海钜富物联网 发帖时间:2021-09-12 16:24:00
- 快散开!立创EDA这个方案验证板有坑!
- 时间宝贵啊!原本不想说的,但考虑到或许有更多人会掉入此坑,故特来一写!事出于这几天我在弄一个arduino板子,参考这里的设计:https://lceda.cn/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/atmega328pb-au-fang-an-yan-zheng-ban然后在LC商城上买了些该BOM推荐的材料,结果采坑了!坑1:U2芯片不能用CH340G,因为这个IC需要外部晶振和2个电容挂在pin7和pin8。不接这些,340G无法工作!!!坑2:J1的接口定义和设计中,pin1和pin3位置互换了,导致我的ISP排线不能直接插入,需要跳线。对比官方设计,这个J...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 方案验证板 ATMEGA328 发帖人:KK1288 发帖时间:2020-10-17 11:20:00
- GD32E231C8T6验证板资料分享
- 官方资料下载:http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/8https://lceda.cn/editor#id=|5c8f7ad0daee4521a126365c2a8cb933|211e73e619a34bc0989e07878d2bc4cb压缩包GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1.rar
- 所属专栏: 技术交流 标签: 验证板 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-10-08 14:03:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:按键控制四个LED,并使用串口发送信息
- 使用GD32E231开发板,使用Wakeup按键控制四个LED灯的亮灭,按下一次,LED亮度翻转一次。串口使用PA9,PA10。设计框图:软件流程图:实物图:上电之后LED状态:按键按下之后LED状态:串口发送数据:GD32_Demo(2).zip
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 测评报告 发帖人:点灯师6 发帖时间:2019-05-07 22:32:00
- STM32/GD32及其他兼容型号的48pin、64pin、100pin烧录测试板,最小系统板
- 设计这几款板子的初衷:由于经常给一些客户做方案,方案验证的时候,外设及MCU选型时常更换;采购开发板成本又高,也用不了几次,合适的板子也难寻,比较浪费;更换MCU型号或MCU坏掉后更换,动电烙铁又比较费时,且身边同事焊接动手能力参差不齐;。。。。。。于是在立创顺便做了这几种带测试座的最小系统板。引脚都引出了,走线也优化了。供电、烧录接口(JTAG、SWD)都有。还有少量的板子,有需要的朋友欢迎联系我。淘宝店铺是刚开的,主要是用于交流平台,也没想过在上面搞多大动静。交流链接:https://shop175145382.taobao.com板子的参数:额定输入电压为+5.0V,支持仿真器/烧录器...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 方案验证板 最小系统 烧录板 发帖人:ViterChang 发帖时间:2018-03-24 15:02:00
- 嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数
- 嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数前言:嘉立创因客户的强烈需求自2018年增加了层压结构及公布出来,极大的方便广大客户按嘉立创的层压结构及相关参数进行阻抗匹配设计,在下单系统中,将支持下面的层压结构,生产将严格按下列的层压结构进行生产,相关的层压结构嘉立创都生产了阻抗测试条进行了测试!测试条现场测试的图片:http://club.szlcsc.com/article/details_11485_1_22.html#floor_22一:阻抗设计相关参数:PP介电常数:PP型号介电常数76284.623134.0521164.25二:算阻抗的阻焊油相关常数基材上的覆盖层走线上的覆盖层阻焊介电常数0...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-03-02 09:59:00
- 公布:嘉立创4层阻抗板层压结构基本确定!
- 本想就保只留2313的层压结构,但是做完客户调查后,有很多客户以基于嘉立创现行层压结构设计了阻抗,如射频之类!1)为了保留客户返单的层压结构保持不变2)为了支持更多的阻抗设计为此决定,保留原有7628结构,新增2313结构,保持两种结构就能基本上支持99%以上四层板的阻抗设计!公布结构图片如下:2313结构将在系统完成改造后上线,可能时间为1-2个月,后期我们还将推出一个基于嘉立创层压结构的速算阻抗设计小软件输入你需要的阻抗,则会显示出两种结构的线宽线隙!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2017-12-29 12:33:00
- 大家看看这款多功能(芯片)PCB测试版,怎么样?
- 立创工程部的小伙子们,经常收到商城客户的技术咨询和进行售后服务,为此工程部的小陈设计了这款神器因此,经常需要对各种芯片和器件进行测试,通过以下这个“万能板“”可方便进行应用电路的搭建。该PCB板基本涵盖了最常用的器件封装,后续完善后,我们会以方案验证板的形式,免费赠送给大家。当前可免费赠送的方案验证板,可参考这里:http://www.szlcsc.com/caseCheckBoard.html以下是这个多功能(芯片)PCB测试版的正反2面图:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多功能 评估板 验证板 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-07 11:52:00
返回